Thread 中讨论的其他器件: LAUNCHXL-F280025C
工具与软件:
您好、
我有定制电路板、也就是~100% launchxl-f280025c + boostxl-drv8323rh 组合复制、我想知道什么是理想波形? 由于我没有用于示波器的电流探头、因此我想知道是否仍然 可以告诉我的电路板性能!
下面是 CCS 的图形特性、 如何在没有其他工具的情况下生成或捕捉?
相电流波形示例

下面是在 VENSE_A 和 ISENS_A 引脚上测得的波形
motorVars_M1.flagEnableSpeedCtrl = 0、扭矩模式
motorVars_M1.IsSet_A = 0.8A、 motorVars_M1.speed_Hz = 112Hz



motorVars_M1.flagEnableSpeedCtrl = 0、扭矩模式
motorVars_M1.IsSet_A = 2A、 motorVars_M1.speed_Hz = 170Hz