This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8329:DRV8329

Guru**** 2448780 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8329

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1371218/drv8329-drv8329

器件型号:DRV8329

工具与软件:

我使用的是带有微控制器的 DRV8329A。 我想知道、由于 AVDD LDO 不足以为 MPU 供电、我应该使用 MPU 3.3V 来与 DRV8329连接。 使用 MPU 3.3V 代替 AVDD 上拉电阻等 如果不使用 AVDD 输出、AVDD 输出是否仍需要具有旁路。 就不会使用 AVDD 输出。 请提供建议。  

谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Roy:

    感谢您的提问。 将在一周结束前提供反馈、

    此致!
    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Roy:

    MPU 需要3.3V 以上的电压吗? 对于将 AVDD 用于上拉电阻(例如 nFAULT)、您有什么顾虑?

    此外、由于驱动器将 AVDD 用于内部逻辑、因此应连接 AVDD 电容器。

    此致!
    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akshay、  

    这 可以解决我有关 AVDD 的问题。 我还有一个。  在我们的设计 DRV8329中、我们没有使用 SP。 和 SN 输入用于电流检测。 我已将它们接地、如图中所示。 我认为这是正确的方法、因为数据表中没有关于如何端接未使用的引脚的信息。 您能否确认这一点? 谢谢、Roy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Roy:

    很高兴听到我们可以在 AVDD 问题上提供帮助。

    此致!

    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Roy:

    对于未使用的 CSA、我们建议采用以下方法:

    • CSA 输入、SPx 和 SNx =连接在一起并连接到 GND
    • CSA 输出、SOx =悬空

    我们针对此类问题发布了常见问题解答。 请看一下、看看它是否可以帮助解决其他类似的问题。 (上面来自 FAQ 部分的第6部分)

    https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1176539/faq-quick-guide-to-debugging-common-issues-in-bldc-motor-drivers

    此致!
    Akshay