This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8844:封装尺寸和放大器;尺寸验证

Guru**** 2576215 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1368741/drv8844-package-dimensions-footprint-verification

器件型号:DRV8844

工具与软件:

我 特别对 DRV8844PWPR 的 PWP 封装占用空间有几个问题。

 DRV8844PWPR 的最新数据表版本 包含封装图 PWP0028V 。 根据 封装图和数据表第24页的注释5、 此封装上的 散热焊盘可能具有超出正常散热焊盘的功能、也可能不具有。

 DRV8844PWPR 是否具有这些特性?



谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    请给我一整天的时间来了解这件事并与您联系。 感谢您的耐心。

    此致、
    Karan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你 Karan!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    这可能是由于这些尺寸的容差造成的。 我已经联系了负责这款器件的系统工程师、明天将向您提供最新消息。

    您能告诉我 这会对您的终端应用产生什么影响吗?

    此致!

    Keerthi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们有严格的要求、我没有理由遗憾地谈论这些要求、但我需要知道散热焊盘上是否存在这些附加功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:  

    请给我一天时间来研究这件事并作出回应。

    此致、
    Karan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Karan:

    刚办理入住手续、是否有任何更新?

    谢谢!

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    我已经联系封装团队寻求答案、但没有什么成功。 已上报问题、看看我们是否有办法查明。

    很抱歉耽误你的时间。 我下周就给大家讲一讲这一点。  

    此致、
    Karan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:  

    我可以确认、您在图像中圈出的拉杆的一小部分确实会曝光。 所有特性将因此而存在。 由于保密原因、我无法在此处共享图像。 如果您有其他问题、请告诉我。

    此致、
    Karan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的帮助 Karan!