This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8329A:GaN FET 的使用

Guru**** 2451970 points
Other Parts Discussed in Thread: MCF8329A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1374999/mcf8329a-use-of-gan-fets

器件型号:MCF8329A

工具与软件:

是否有人尝试或考虑在 MCF8329A 芯片中使用 GaN FET?

我知道它不是为他们设计的,但想知道它可以有多大的可能性-如果它能工作,会取得相当特别的东西。 我有点担心是否会使 Vsense / Isense 计时混乱?

只是在思考可能的艺术在此刻!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mathew:

    我将在这个星期二回到你的这.

    谢谢、此致、

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有任何相关更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为 GaN FET 的最大栅极电压约为6V、因此它几乎会立即烧毁、因为 MCF8329A 提供约13V 的电压来驱动栅极。 此外、GaN FET 通常使用负栅极电压驱动、而 MCF8329A 无法提供这一电压。 因此、我认为它不会起作用。