This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCT8329EVM:MCT8329EVM PI 调优

Guru**** 2451970 points
Other Parts Discussed in Thread: MCT8329EVM, MCT8316A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1378565/mct8329evm-mct8329evm-pi-tuning

器件型号:MCT8329EVM

工具与软件:

您好!

我想使用 MCT8329EVM 和专用 GUI 启用速度环路并执行 PI 调优。

GUI 中有此类说明:

如何找到它并进行调优?

另外、这对我来说无效(我选择了速度命令、速度状态记录、点击"Play"、电机旋转、且未绘制任何数据):

是否有人可以在该主题上提供帮助?

谢谢!

Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam、

    该实时变量跟踪是指 DACOUT 可以输出的变量、 有关示例、请参阅 MCT8316A 调优指南的第4.1.1节。 要将 DACOUT/SOx/SPEED_ANA 引脚设置为输出 DACOUT 、请首先将 DAC_SOX_ANA_CONFIG 设置为0b、然后将 DACOUT 输出的所需变量设置为 DACOUT_VAR_ADDR。 在 数据表的第7.8.5节中列出了可以由 DACOUT 输出的变量

    Unknown 说:
    这对我也不起作用

    此功能似乎不起作用。 我们正在努力尽快修复此功能。

    此致、

    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢