请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8706-Q1 工具与软件:
团队成员、您好!
在 DRVOFF 引脚不使用时、端接该引脚的最佳方式是什么? 开放是好吗?
此致、
平田
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
团队成员、您好!
在 DRVOFF 引脚不使用时、端接该引脚的最佳方式是什么? 开放是好吗?
此致、
平田
尊敬的 Morita-San:
感谢您的回答。
[报价 userid="36147" url="~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1377607/drv8706-q1-drvoff-termination-in-case-it-is-unused/5264903 #5264903"]DRVOFF 引脚具有内部下拉电阻器。 DRVOFF=Low 表示输出被关闭。
因此、客户需要具有外部上拉电阻器、以保持 DRVOFF 引脚=高电平(输出启用)。
此致
[报价]输出 已禁用 当 DRVOFF 引脚=时 高电平 、对吧?
我认为开路是可以的、但如果有任何特殊原因导致 DRVOFF 无法开路、我想知道。
谢谢。
此致、
平田