This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8838:关于 DRV8838DSGR 的 VIH 和 VIL

Guru**** 2448780 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1378131/drv8838-regarding-vih-vil-of-drv8838dsgr

器件型号:DRV8838

工具与软件:

您好!

 我正在寻找电机驱动器 DRV8838DSGR 的输入电压高位和输入电压低电平、因为相应器件的数据表中未提及该特性。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    电气特性表第8页的数据表提供了这些值。  

    此致!

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的回复、但我们需要 VIL (max)和 V表皮(min)进行设计计算、DRV8838DSGR  数据表中未提及这一点。

    谢谢!

    Soundappan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、 Soundappan、

    遗憾的是、我们没有现成的数据。  我们建议使用 V_IL 的最小值和 V_IH 的最大值。  低于 V_IL 上的最小值的电压将100%正常工作。  同样、使用高于 V_IH 最大值的电压将在100%的时间内正常工作。

    此致!

    Jacob