This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV3946-Q1:比例电磁阀控制

Guru**** 2448780 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV3946-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1369244/drv3946-q1-proportional-solenoid-valve-control

器件型号:DRV3946-Q1

工具与软件:

您好!  

我想控制一个24V 的,我们制造比例电磁阀。  DRV3946-Q1的应用提到了比例螺线管。

我是否可以使用 DRV3946-Q1控制该阀? 如何向阀中添加可调抖动?  

还可以 通过 SPI 为 DRV3946-Q1提供抖动和控制信号信息?  

通常、1KHz PWM (具有可变占空比)和50Hz 的抖动应打开该阀。  

此致、

Abhishek。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。 我们的专家将在一两天内审查您的问题和反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhishek:

     感谢您问这个问题。

    我们可以对占空比进行编程并提供抖动以获取所需的 PWM 信号。 但是、您能回答以下问题来了解应用吗?

    1.是否需要任何电流控制或开环占空比就足够了? 在需要电流控制的情况下、需要什么样的精度?

    2.最大工作电压和最大绝对电压是多少。

    谢谢!

    Ibinu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    请在下面找到阀门数据表。 它是一种受电流控制的方法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、 Abhishek、

    它看起来高达1.9A 或0.9A -就电流和热性能而言、这完全在该器件的能力范围内。   

    伊比努本周就在外面,他将最好解决如何实现当前的曲线。  我想您可以通过更改任一通道上的峰值和保持值、并使用保持设置达到所需的电流电平来实现此目的。

    此致!

    Jacob