This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMD18200:LMD18200-2D/3D 测试电路

Guru**** 2782555 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8262, DRV8251

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1378117/lmd18200-lmd18200-2d-883-test-circuit

器件型号:LMD18200

工具与软件:

大家好、团队成员:

我对 LMD182002D/3D 数据表中的测试电路有疑问。

在上述测试电路中、12 Ω 电阻器和一个大1200uF 电容器的作用是什么?

之前看到过同一个问题、但这个问题没有完全回答。 重复同一个问题。

提前感谢

Harikrishnan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Harikrishnan、

    1200uF 电容器是大容量电容器、用于在电机启动/停止和运行期间维持电压。   https://www.ti.com/lit/an/slta055/slta055.pdf 

    我认为12Ω 电阻器仅表示电机负载。  或者在本例中使用测试电路、只需使用功率电阻器而不是电机。

    这是新设计吗? 该器件非常旧、我强烈建议使用其他器件  、例如 DRV8262 -该器件更便宜、更小、电流更大、额定电压更高、并且具有更多特性。  或有关更小封装选项、请查看  采用4.9mm x 6mm 封装的 DRV8251 - 50V/4.1A。  

    此致!

    Jacob