This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8245-Q1:DRVOFF 引脚连接到 MCU (在3.3V 下运行)

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8245-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1378123/drv8245-q1-drvoff-pin-connection-to-mcu-operating-on-3-3v

器件型号:DRV8245-Q1

工具与软件:

后续行动-问题:

上一个讨论主题: https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1363541/drv8245-q1-does-the-digital-interface-requires-any-protection

我的 MCU 在3.3V 下运行、其 IO 直接连接到 DRVOFF 引脚。 我非常关注以下评论、

"此活动可能会损坏您的 MCU。
和 DRVOFF 引脚具有上拉至 VDD (5V)的内部上拉。"

从上面的注释来看、我们似乎不应将以3.3V 电压运行的 MCU 连接到 DRVOFF 引脚、因为  DRV8245-Q1上的 VDD 电压为5V。 因此、DRVOFF 引脚将处于5V 状态、可能会损坏我的 MCU。
我们已经制作了 PCB (大约150nos)、用于下一次现场试验。

我在这里的问题是"我能否断开 DRVOFF 连接并直接连接到 GND、因此 nSLEEP 默认为逻辑0、从而有助于将驱动器保持在 Hi-Z 状态。 正在寻找专家建议、但我不熟悉此器件。

此致、

velmurugan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。 让我在24小时内审查和反馈给您。

    此致

    森田信也

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的信也:

    谢谢。 等待您的响应。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我看不出问题。 需要注意的一点是、由 nSLEEP=Low 变为由 nSLEEP=H 启用输出需要一段时间。 当 nSLEEP 为低电平时、DRV 将进入低功耗模式、然后需要一些时间来唤醒(请参阅数据表图7-9)

    因此 PWM 运行只应由 EN/PH 控制、不应涉及 nSEELP。

    此致

    森田信也

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 森田信也:

    nSLEEP 主要用于初始上电序列。 其余时间、nSLEEP 将为高电平。
    我现在的问题是关于将 DRVOFF 引脚直接连接到 GND。 它是否会产生影响?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    直接连接到 GND 的 DRVOFF 引脚应该可以。 但是、如果客户可以、我更喜欢使用0 Ω 接地。 0 Ω 将带来调试灵活性和一些权变措施。 这只是可选建议。

    此致

    森田信也