This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5122-Q1:双相设计

Guru**** 2447480 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5122

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1379152/lm5122-q1-dual-phase-design

器件型号:LM5122-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5122

工具与软件:

大家好!

我使用 webench 设计了一个单相升压转换器、网址为:

我想对双相配置使用相同的设计、我该怎么做? lm5122附近的测试台保持不变、但我只需要使用 SyncOut 和 syncmin 端口将两个 BOOST 并联?

谢谢!
Alessandro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alessandro:

    感谢您使用 e2e 论坛。
    正确、要将 LM5122与两个或更多相位配合使用、建议使用 SyncOut 功能。
    有关如何连接两个 IC 内的引脚的说明、请参阅数据表:
    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm5122.pdf

    webench 值仍然有效、但您需要考虑两个相位仅消耗50%的电流、因此对感测电阻器、电感器和补偿的要求可能会发生变化。

    此致、
    Niklas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Niklas:

    我将其配置为双相、但没有结果。 VSS 正在斜升、但第二个转换器上的 Vcc 始终为零、原因是什么?

    此致、
    Alessandro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、我还将其配置为两个 MODE 引脚为零、可以吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alessandro:

    如果只有一个相位具有活动的 VCC、则原理图中应该存在问题。
    您可以仔细检查 VIN 和 UVLO 引脚的连接吗? 如果第二相仍处于关断状态、则将没有 Vcc 电压。

    是的、可以将两个 MODE 引脚连接到 GND。

    此致、
    Niklas