This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8316A:复位后的内部降压电压

Guru**** 2448780 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1376678/mcf8316a-internal-buck-voltage-after-reset

器件型号:MCF8316A

工具与软件:

大家好!

我计划使用内部降压转换器为电路供电。

我希望它的运行电压为3.3V。

不过、根据数据表第117页的表7-40、可以看到决定降压电压的 BUCK_SEL 在复位时将恢复到1h、这对应于5V 输出。

这对我来说似乎很奇怪、因为我无法看到任何人如何在5V 以外的任何电压下使用内部降压。

请提供建议。

谢谢  

Torben

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Torben:

    BUCK_SEL 是 EEPROM (GD_CONFIG2)的一部分。 此值可以编程并永久编程到 EEPROM。

    上电时、BUCK_SEL 将从此 EEPROM 设置加载、BUCK 将以配置电平上电。

    谢谢、此致、

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ventakadri:

    感谢您的答复。 非常感谢。

    一个详细信息:

    假设首次上电时、输出将是5V。

    如果我要在首次 上电时对 EEPROM 进行编程、但电路无法承受降压转换器的5V 电压、那么我想我仍会有问题吗? 还是遗漏了什么?

    谢谢!

    Torben

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Torben:

    降压输出仅在上电后完成配置后可用。 器件使用 AVDD 线性稳压器上电、并从 EEPROM 应用配置。

    谢谢、此致、

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Venkatadri:

    太棒了 非常感谢您的快速、准确的回答。 非常感谢。

    此致、

    Torben