This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8873HEVM:如何使用电流监控功能?

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8873

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1374293/drv8873hevm-how-to-use-the-current-monitoring-function

器件型号:DRV8873HEVM
主题中讨论的其他器件:DRV8873

工具与软件:

您好:

我正在使用 DRV8873来驱动直流电机、并想使用其电流监控功能来限制电流。

但我不确定电流超过 IO 时 IC 会如何反应?

它会进入 OCP 模式吗? 还是不采取任何行动?

 期待   您的 提示 回复。

谢谢您!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Wenjuan、

    问得好!  

    首先、OCP 是电流检测/调节的单独功能。  OCP 内置在器件的每个 FET 中、是一个将跳闸以保护器件的保护电路。  此 OCP 跳闸电平不是(通常)可调的。  

    电流检测/调节是器件内置的特性、可打开/关闭输出 FET 以限制给定电平下的电流。  请继续阅读数据表中发送的屏幕截图以外的几页内容-  

    ^该图显示了正在调节的电流-它将检测到电流超过跳变点、关闭一个位的输出、重新开启输出、直到它超过跳变点、关闭等

    如果电流上升得足够快、以至于 ITRIP 在电流超过 FET 的 OCP 限制之前没有检测到它、则 OCP 将发挥作用。  这通常发生在 OUTx 和 GND 或 VM 之间发生死短路的情况下。   

    此致!

    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jacob:

    感谢您的回答。
    我了解了 OCP 和驱动电流设置。
    但我还有一个问题、如您向我发送的屏幕截图所示、电流监控设置实际上是 Itrip 的设置。
    但 Itrip 仅适用于 PWM 模式。 如果我使用 PH/EN 模式或独立半桥模式、电流监控功能的用途是什么?

    期待您的回复。

    Wenjuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Wenjuan、

    电流调节将在任何控制模式(PWM、PH/EN 或独立模式)下工作。  (请注意、电流检测发生在高侧 FET 中、因此如果电流仅流经低侧 FET、则此时电流调节/检测不会起作用)  

    PWM 或 PH/EN 只是输入控制模式-器件仍将在 器件的输出端自动实现此开/关周期、以保持电流。

    此致!

    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jacob:

    感谢您的回答。

    我计划使用硬件接口设备、如屏幕截图部分所示、ITRIP 固定为6.5A、我应该如何理解它?

    是否可以使用电流调节来调整 Itrip 的电流值?

    期待您的回复。

    Wenjuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Wenjuan、

    不随此器件一起提供。

    如果这是新设计、您会对 DRV8256 或 DRV8262等不同的电机驱动器感兴趣吗?  DRV8873是一款相当旧的器件、这些器件在尺寸/成本方面会为您提供更好的性能。  

    此致!

    Jacob  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jacob:

    我理解并感谢您的答复。

    此致!

    Wenjuan