This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8718-Q1:为 PVDD 和 DRAIN 供电

Guru**** 2447350 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1376102/drv8718-q1-powering-to-pvdd-and-drain

器件型号:DRV8718-Q1

工具与软件:

大家好、团队成员:

客户正在尝试通过二极管(Vf = 0.5V)分离 LH_12V 和 RH_12V。 请查看下面随附的文件、并更详细地告诉我您的意见。

e2e.ti.com/.../DRV8718_5F00_Separate-the-powers.xlsx

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeffrey、您好!

    让我一直到本周结束,看看这个和回应。

    此致!

    Keerthi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Keerthi:

    如果您完成此设计更改的审核、请告诉我这一点。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeffrey、您好!

    我仍在研究 OCP 在这种情况下的工作方式。 我还通过电子邮件向您发送了有关双电源配置的 PPT。 请在内部论坛上发帖。

    此致!

    Keerthi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Keerthi:

    我还没有收到您的电子邮件。 我无法在内部论坛上发布此问题、因此请在私人论坛上邀请我。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jeffery、  

    让我再发送一次。

    此致!

    Keerthi