This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8706-Q1:SPICE 模型

Guru**** 2447460 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8701

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1375105/drv8706-q1-spice-model

器件型号:DRV8706-Q1
主题中讨论的其他器件:DRV8701

工具与软件:

嗨、团队:

我有一位客户在请求 DRV8706的 Spice 模型、因为在8706网页上只显示8701。 很想知道发生了什么、提前感谢您的帮助!

Marco

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Marco、

    很奇怪、感谢您提醒我们注意这一点-我不确定8701 SPICE 模型为何显示在8706页上  

    遗憾的是、DRV8701模型是最接近此器件的 SPICE 模型的模型。  我检查了我们的系统、以确保我们没有错误链接、但没有 DRV8701。  

    您可以在  数据表中看到8.2.2详细的设计过程、了解 VCP 负载、IDRIVE 计算、电流分流放大器配置和功率损耗等一些计算帮助。   

    此致!

    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jacob:

    我有一个来自需要 EVM 配置方面帮助的客户的跟进事宜。 请参阅以下完整详细信息、并在此处告诉我您是否能提供帮助

    "我看到了一些特殊的事情、但我很难确定问题的根源。

    我们将在模式3下运行、看到电机上出现从正到负的完整电压摆幅。 我注意到了评估套件、但已确认我们的电路板和固件出错。 我将随附几张示波器和逻辑分析仪的屏幕截图。

    e2e.ti.com/.../motordriverschematic.pdf

    此处、我将手动切换 IN1和 IN2、以查看哪些栅极已开启、如果 IN1或 IN2为低电平、电桥的低侧和高侧均为低电平。 这使我认为要么我处于错误的模式、但通过完全取消选择模式电阻器、不幸的是、它的行为仍然相同。

    e2e.ti.com/.../in1_5F00_in2_5F00_toggle.pdf

    以下两个示波器快照在电机端子上有一个差分探头、在电机正极侧有一个电流探头。 忽略绝对差动探头电压、因为它未正确调节。

    使用相同的配置(模式3、PWM @ 75%)、我们的电路板显示:

    e2e.ti.com/.../own_5F00_board_5F00_scopeshot.pdf

    EVM 显示:

    e2e.ti.com/.../evm_5F00_scope_5F00_shot.pdf

    因此我可以看到 TI EVM 就是我所期望的样子、并遵循数据表中的真值表。

    我嗅探 EVM 上的门和 IN1/2以验证:

     e2e.ti.com/.../in1_5F00_in2_5F00_evm.pdf

    因此我可以看到、PWM 需要反转(我刚才尝试看到的方式没有解决问题)。 因此、对 PWM 进行反相后、我本应该遵循真值表、但有些内容是不正确的。

    我很乐意为您提供原始数据、原理图、板级配置文件等 首先我不希望超出我的承受能力。

    有什么想法吗?"

    提前感谢!

    Marco

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另一个后续问题是、

    "忘了在我们的板上包括放大图、我认为这或许是门连接时髦的标志? 你可以看到在大视图中的那些小的弹跳是驾驶员试图做正确的事情,但在~1-2ms 后,由于某种原因上闸门被接合。 如果两个输入都为0、我得到驱动器在 FET 栅极上浮动、但我感到奇怪的是、当其中一个输入为高电平时为什么会发生这种情况?"

    e2e.ti.com/.../in1_5F00_in2_5F00_followup1.pdf

    e2e.ti.com/.../in1_5F00_in2_5F00_followup2.pdf

    "我的电流问题是、这与过流保护误触发有关。 您是否还可以提出有关计算 VDS 过流值的正确方法的一般问题? naïve 的 m Ω 假设是电流* FET RDS_ON 或跳闸电流= VDS_OVERIFIC_SETTING/FET_RDS_ON = 0.5 / 0.002 = 250A? 我感觉缺少了一些明显的东西。

    我之所以这么做、是因为当我拆下负载/电机时、一切都按预期进行切换。 是否可能是我们在电机端子上施加的 EMI 电容、从而导致浪涌电流问题?"

    "关于此问题、我刚刚禁用了 VDS 过流保护(将 MODE 引脚连接到 DVDD)、问题消失了、因此似乎是浪涌电流问题。 我可能不得不误解 VDS 过流跳闸值的计算方式、但我认为拉取250A 即使是几微秒也是不正确的。 是否可能等于 SH/SL 引脚之间所有电阻的总和? 这仍会将其放在一个偏差之处、但至少我可以进行深挖、看看布线+感应电阻器+ 2 Rds_on 如何在10A 左右范围内实现此目的。"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    客户最终跟踪到了错误、是固件对输入进行 PWM 处理的方式、因此现在可以按预期工作。 他想知道他对用于过流计算的 VDS 监控器的理解是否正确。 让我知道你的想法!

    Marco

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    啊、我很高兴他们把它修好了、很有趣! 嗯,让我看看这一切,给我另一天。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Marco、

    如您所说、只要 VDS 电压> VDS_LVL (跳变值设置)、VDS 保护就会跳闸。  我同意您的观点、认为这个电平基本上应该就是*给定 FET RDS_ON 时的电流。  让我让另一位同事帮您解决这个问题。

    Keerthi/Morita-San、您能帮助回答以下问题吗?

    [报价 userid="488532" url="~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1375105/drv8706-q1-spice-model/5255980 #5255980"]

    "我的电流问题是、这与过流保护误触发有关。 您是否还可以提出有关计算 VDS 过流值的正确方法的一般问题? naïve 的 m Ω 假设是电流* FET RDS_ON 或跳闸电流= VDS_OVERIFIC_SETTING/FET_RDS_ON = 0.5 / 0.002 = 250A? 我感觉缺少了一些明显的东西。

    我之所以这么做、是因为当我拆下负载/电机时、一切都按预期进行切换。 是否可能是我们在电机端子上施加的 EMI 电容、从而导致浪涌电流问题?"

    "关于此问题、我刚刚禁用了 VDS 过流保护(将 MODE 引脚连接到 DVDD)、问题消失了、因此似乎是浪涌电流问题。 我可能不得不误解 VDS 过流跳闸值的计算方式、但我认为拉取250A 即使是几微秒也是不正确的。 是否可能等于 SH/SL 引脚之间所有电阻的总和? 这仍会将其放在一个偏差之处、但至少我可以进行深挖、看看布线+感应电阻器+ 2 Rds_on 如何在10A 左右范围内实现此目的。"

    [报价]

    此致!

    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jacob:

    感谢您的回复! 您能否 ping Keerthi/Morita-San 以解决问题、请回答?

    Marco

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marco:

    感谢您的提问。

    >> FET_RDS_ON = 0.5 / 0.002 = 250A?  

    是的。

    可触发 VDS 过流保护

    -在 VM 不稳定的情况下。 然后 VM 和 SH 之间发生>0.5V 的 bap。

    或者与 SPICE 模型相关的一些问题。  

    此致

    森田信也