This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8244-Q1:DRV8244-Q1的最大 SPI 时钟速率

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8244-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1378859/drv8244-q1-max-spi-clock-rate-for-drv8244-q1

器件型号:DRV8244-Q1

工具与软件:

你(们)好  

我对 DRV8244-Q1这款器件有疑问。  

此器件的 SPI 时钟最大速率是多少?  

谢谢。  

插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jack:

    请参阅 SPI (S)型号的数据表- 8 MHz max 中的以下注释。

    此致!

    Jacob