This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCT8329EVM:MCT8329EVM 更改分流电阻器

Guru**** 2448640 points
Other Parts Discussed in Thread: MCT8329EVM, MCT8329A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1378662/mct8329evm-mct8329evm-changing-shunt-resistor

器件型号:MCT8329EVM
主题中讨论的其他器件: MCT8329A

工具与软件:

您好!

我设法使用 MCT8329EVM 旋转电机。

现在、我要将 EVM 上的分流电阻器从1m Ω 更改为3m Ω。

我需要更改哪些设置?

我只能看到 CSA 增益、但 MCT8329如何知道分流电阻来知道电流? 我没有看到此参数。

此致、

Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam、

    ILIMIT、HW_LOCK_ILIMIT、LOCK_ILIMIT 等电流限值设置的寄存器选择都是与内部 CSA 输出进行比较的电压值。 为了确定将被设定的电流限值、您采用所选的电压阈值、并将其除以所选的 CSA_GAIN 和外部 RSHUNT 的值。

    此致、

    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、对于控制算法本身而言、MCT8329不需要电机电流(A)的当前(即时)值即可进行控制。

    仅安全限制设置需要它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Adam

    MCT8329A 梯形换向算法不需要知道电机电流、这是正确的。  电源控制 环路和安全限值等控制功能确实需要 CSA 输出信息来获取电机电流。 使用电机电流的 MCT8329A 功能需要使用 Rshunt 值计算正确的设置。

    此致、

    约书亚