请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8251AEVM 工具与软件:
如 DRV8251AEVM 用户指南所述、 Pot1控制进入 IN1的 PWM 信号、通过顺时针旋转它、您将占空比从0%增加到100%。 但是、当我使用此评估板驱动电机或线圈时、我无法 从 OUT1测试点获得 PWM 输出(占空比从10%到100%)。 当我 顺时针转动 Pot1电位器时、PWM 占空比仅为0%至47%。 我如何获得100%占空比的 PWM 输出?
在测试期间、Pot2始终为0%(不转动)、Pot3顺时针旋转至100%。 电源电压为24V。