This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC1625-SP:SPICE 模型"节点数量过少"错误

Guru**** 2451970 points
Other Parts Discussed in Thread: UC1625-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1375760/uc1625-sp-spice-model-too-few-nodes-error

器件型号:UC1625-SP

工具与软件:

您好!

当尝试使用 TI 提供的 SPICE 模型来模拟 UC1625-SP 时、我们会收到一个"节点太少"错误。 从阅读有关此问题的其他组件的论坛帖子来看、此帖子似乎是由加密 SPICE 模型导致的、可以使用未加密模型进行校正。 是否有可能接收未加密模型以便我们执行设计仿真?

我们感谢您的时间和帮助、提前感谢您的参与。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cody:

    不幸的是、我认为我们无法为此提供未加密模型。 我最好的做法是将此帖子发送给 PSPICE 团队、查看他们是否知道任何东西来确定问题、而无需使用未加密的模型。 您能给我再讲一讲您的应用(电压要求、温度要求、辐射要求、电流要求等)吗? 我希望能确保 UC1625-SP 成为最适合您系统的器件。  

    此致、

    Anthony Lodi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、您好!

    我们正在测试 UC1625-SP、因为它是 TI 制造的唯一抗辐射 BLDC 驱动器。 我发现提供了未加密模型的其他论坛帖子: https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1228183/tps73701drvevm-529-tps73701--too-few-nodes-error-in-ltspice

    我还找到了一个在签订 NDA 后提供的帖子: https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1300454/tps54334-tps54334-too-few-nodes-error-in-ltspice

    我们很乐意与 TI 签订 NDA 以访问此模型。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cody:

    让我对此进行深入探讨、下周早些时候与您联系。

    此致、

    Anthony Lodi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的帮助、非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cody:

    很遗憾、我无法提供未加密的 PSPICE 模型。 原因有几个:

    1.由于 IP 原因,我们通常不提供未加密模型

    2.由于此设备在2011年发布,我不确定是否能够跟踪未加密版本。

    由此给您带来的不便、我深表歉意! 我可以做的最好的事情是将此任务重新分配给 PSPICE 团队、看看他们是否可以提供有关解决此问题的任何指导。

    此致、

    Anthony Lodi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、您好!

    我在 UC1625-SP 上找不到任何内容。 2020年提出了几项请求、但都没有收到任何请求。

    但是、我确实找到了 UC1625的 TINA 模型。

    SLUM651

    SLUM652

    David