请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MCT8329A 工具与软件:
尊敬的德州仪器(TI)支持团队:
我遇到了 MCT8329A 高速无传感器梯形控制三相 BLDC 栅极驱动器在基于评估板原理图的定制电路板上的问题。 设置详细信息如下:
- 驱动器配置为仅在开环模式下运行电机。
- I2C 用于与 IC 连接。
- 最后列出了完整的电机配置设置
问题描述: 当电机运行并且我命令电机转速为零时、控制器故障寄存器会报告故障代码0x80500000。 此故障代码对应于以下故障:
- 检测到控制器故障情况
- 检测到 SYNC 丢失故障
- 检测到电机锁定故障
- STL 失败(尽管我们禁用了 STL)
- 应用程序复位失败
通常、我可以通过写入 CLR_FLT 寄存器来清除故障。 但是、在某些情况下、此方法不起作用、并且故障仍然未清除。 在这些情况下、电机停止旋转、但故障仍然存在、表示检测到同步丢失和电机锁定。 我在 nFault 引脚上有一个示波器探头、即使通过 I2C 将 RESET 置为有效、该引脚也一直处于低电平。 在这种情况下、我唯一能够清除故障的方法是对电路板进行下电上电、这不是可接受的解决方案。
请您协助解决此问题。 如果您需要任何其他信息、或者我可以采取任何故障排除步骤来解决此问题、请告诉我。
感谢您的支持。
此致、
{
"signature": "oneui-register-data",
"data": [
[
{
"idx": 0,
"id": "isd_config",
"value": "0x7F404D00"
},
{
"idx": 1,
"id": "motor_startup1",
"value": "0x651165B2"
},
{
"idx": 2,
"id": "motor_startup2",
"value": "0x6798B29D"
},
{
"idx": 3,
"id": "closed_loop1",
"value": "0x0B260600"
},
{
"idx": 4,
"id": "closed_loop2",
"value": "0x08A1A430"
},
{
"idx": 5,
"id": "closed_loop3",
"value": "0x34C92000"
},
{
"idx": 6,
"id": "closed_loop4",
"value": "0x001AC953"
},
{
"idx": 7,
"id": "const_speed",
"value": "0x30010000"
},
{
"idx": 8,
"id": "const_pwr",
"value": "0x06400640"
},
{
"idx": 9,
"id": "150_deg_two_ph_profile",
"value": "0x24DB7200"
},
{
"idx": 10,
"id": "150_deg_three_ph_profile",
"value": "0x48DB6946"
},
{
"idx": 11,
"id": "ref_profiles1",
"value": "0x608040EF"
},
{
"idx": 12,
"id": "ref_profiles2",
"value": "0x67F80818"
},
{
"idx": 13,
"id": "ref_profiles3",
"value": "0x17E7FFD0"
},
{
"idx": 14,
"id": "ref_profiles4",
"value": "0x007D0000"
},
{
"idx": 15,
"id": "ref_profiles5",
"value": "0x00000000"
},
{
"idx": 16,
"id": "ref_profiles6",
"value": "0x007F8000"
}
],
[
{
"idx": 0,
"id": "algo_ctrl1",
"value": "0x00000000"
},
{
"idx": 1,
"id": "device_ctrl",
"value": "0x00008000"
}
],
[
{
"idx": 0,
"id": "ana_trim3",
"value": "0x48004800"
},
{
"idx": 1,
"id": "ana_trim4",
"value": "0x1100000000"
},
{
"idx": 2,
"id": "ana_trim5",
"value": "0x00000011"
},
{
"idx": 3,
"id": "ana_trim6",
"value": "0x00000000"
},
{
"idx": 4,
"id": "ana_trim7",
"value": "0x00CDF962"
},
{
"idx": 5,
"id": "ana_trim8",
"value": "0x00000A73"
},
{
"idx": 6,
"id": "ana_trim9",
"value": "0x0091D85C"
},
{
"idx": 7,
"id": "ana_trim10",
"value": "0x5375003E"
}
],
[
{
"idx": 0,
"id": "fault_config1",
"value": "0x71783604"
},
{
"idx": 1,
"id": "fault_config2",
"value": "0x7185800A"
}
],
[
{
"idx": 0,
"id": "gate_driver_fault_status",
"value": "0x00000000"
},
{
"idx": 1,
"id": "controller_fault_status",
"value": "0x00000000"
}
],
[
{
"idx": 0,
"id": "gd_config1",
"value": "0x000600FC"
},
{
"idx": 1,
"id": "gd_config2",
"value": "0x00000000"
}
],
[
{
"idx": 0,
"id": "pin_config1",
"value": "0x2060004C"
},
{
"idx": 1,
"id": "pin_config2",
"value": "0x3E0020AA"
},
{
"idx": 2,
"id": "device_config",
"value": "0x27100008"
}
],
[
{
"idx": 0,
"id": "sys_status1",
"value": "0x00C80000"
},
{
"idx": 1,
"id": "sys_status2",
"value": "0x60010000"
},
{
"idx": 2,
"id": "sys_status3",
"value": "0x00000000"
}
]
]
}