This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8343-Q1:失调电压校准问题

Guru**** 2446960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1377863/drv8343-q1-offset-voltage-calibration-questions

器件型号:DRV8343-Q1

工具与软件:

您好!

我的客户对失调电压校准有三个问题:

a:启动期间执行的自动校准值存储在何处?
b.如何使用这些值(这些值具有哪个单位)?
c.校准后、在计算容差时必须考虑增益和失调电压误差是多少?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您联系我们。 我会在一周结束时回到你身边。

    此致!

    Allison F.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    自动校准的值存储在器件逻辑中、无法直接访问。 SPI 和 H/W 选项均允许您通过使用 CAL 引脚执行校准。 对于 SPI 选项、可以通过启用 AUTO_CAL 寄存器设置再次执行自动校准。 然后、可以使用 CSA_CAL_X 寄存器重新运行自动校准。 图35展示了如何通过短接分流电阻器来执行校准。  

    根据特定情况、您的增益范围将为4.85V/V 至40.8V/V。 我包含了供您参考的表。 当增益等于10、20或40V/V 时、失调电压的误差范围为-4mV 至4mV 当增益值为5V/V 时、误差范围也可能为-5mV 至5mV

    此致!

    Allison F.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Allison!