This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ULC1001-DRV290XEVM:LC 值

Guru**** 2446030 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV2901

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1379201/ulc1001-drv290xevm-lc-value

器件型号:ULC1001-DRV290XEVM
主题中讨论的其他器件:DRV2901

工具与软件:

您好!

我有一些问题。

问题1。 是否有任何计算公式或数据用于匹配 DRV2901输出 LC 滤波器的 Q 值?

问题2:  如果 LCS 发生更改、我是否需要更改 L 和 C 值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 Q1:由于负载压电是复数负载、因此我们没有用于匹配 Q 值的详细公式。 其大容量电容可能对 LC 滤波器 Q 值产生显著影响。  

    对于问题2:是的、对于不同的 LCS、需要更改 L 和 C。 LC 滤波器的截止频率需要根据 LCS 的谐振频率进行调整。