This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ULC1001-DRV290XEVM:输出

Guru**** 2446030 points
Other Parts Discussed in Thread: ULC1001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1375549/ulc1001-drv290xevm-output

器件型号:ULC1001-DRV290XEVM
主题中讨论的其他器件:ULC1001

工具与软件:

您好!

我测量了 ULC1001的输出波形。
为什么第一个波形中没有短暂的输出?
为什么第二个波形上下摆动?
是否有关于 ULC100输出的分析数据?

我的 GUI 设置如下所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的提问。 第一个 PWM BLIP 是"Temperature Check"(温度检查)。 对于第二个波形、您能否放大并查看是否有小的过冲?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能告诉我检查温度的算法吗?

    下图是第二个波形的放大照片。

    波形波动的原因何在?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ULC1001通过定期检查 LCS 在特定频率下的阻抗来获取温度信息。 可以直接计算阻抗并将其转换为温度。 这就是您可以看到小波形脉冲的原因。