This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8312:DRV8312

Guru**** 2447090 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1366954/drv8312-drv8312

器件型号:DRV8312

工具与软件:

我使用此评估套件已有几年了、但现在无法连接到新的 Windows10或 windows11 PC。 驱动程序根本不会安装。 Windows 给出了一个非常清晰的消息:Windows 找不到适用于您的设备的驱动程序。 如果您知道您的设备的制造商、您可以访问网站并查看支持部分以获取可下载的驱动程序。 我已查看 FDTI 网站并下载了相应的驱动程序、其中的驱动程序已正确安装、很遗憾、德州仪器(TI)驱动程序存在 VID 驱动程序无法识别的 cusotm PID/FDTI 驱动程序。 这会阻碍多项活动和设备演示。 有人能帮忙吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maurizio:

    今天是 美国的假日、我们将在一周结束前提供回复。

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maurizio:  

    很抱歉、由于自身的外部因素导致延迟时间过长。  

    请让我联系相应的团队、帮助推进此调查。   

    此致、

    -约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Maurizio:

    关于这一主题的专家正在休假。 请预计在6月23日后回复。

    谢谢你

    侯赛因·阿米尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您要使用什么软件来连接到 C2000器件?  

    由于您使用的是 RS232、这是否意味着您使用 SCI 与 C2000器件进行通信?  

    此致、

    Ben Collier