This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8434EVM:[GUI 上的 DRV8434EVM]无法配置调试服务器。 无法连接到 MSP430F2617器件:

Guru**** 2447540 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8434EVM, MCT8329A, DRV8434

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1380133/drv8434evm-drv8434evm-on-gui-failed-to-configure-debug-server-failed-to-connect-to-msp430f2617-devices

器件型号:DRV8434EVM
主题中讨论的其他器件: MCT8329ADRV8434

工具与软件:

负责人:

无法连接至 DRV8434EVM。
可能是什么原因?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是 在 Windows11中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Okamoto-San、

    版本看起来正确。 我在 Windows 11中使用相同的版本、它可以正常工作。 通常、安装最新的 FTDI USB 转 UART VCP 驱动程序即可解决此问题。 这是链接 https://ftdichip.com/drivers/vcp-drivers/。此外、除该 GUI 之外、计算机中不得打开其他 EVM 或 GUI。   

    插入 USB 之后、EVM 绿色 LED 必须以~ 1Hz 的频率闪烁。 如果在 LED 闪烁前未按复位按钮。 我希望这可以解决连接问题。 谢谢。

    此致、Murugavel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请单击此处下载。 但我无法连接。

    我已经检查 Windows 设备管理器中是否有更新的 COM 端口驱动程序、它显示它们是最新的。

    我可以使用 Arduino IDE、VSCode 等通过 FTDI 连接到其他 MCU、没有任何问题、但仅连接 TI 的 EVM。

    DRV84xx 0.1.4工具应在本地使用、对吗? 为何无法连接?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Okamoto-San、

    是、 DRV84xx 0.1.4工具应在本地使用。 我有一个运行 Windows 11的本地桌面版本、可以将其与 DRV8434EVM 连接。

    您可以使用"Options"菜单来仔细检查 COM 端口配置吗? 它应与设备管理器中显示的 COMx 匹配。  

    在尝试 EVM GUI 之前、请断开连接到计算机的任何其他 FTDI USB 客户端并关闭其 GUI。 谢谢。

    此致、Murugavel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我当然理解和实施这些东西。
    正在连接到目标... 程序不会从进入下一个状态
    为什么会这样呢?


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Okamoto-San、

    我想您已经用尽了所有选项、包括重新启动计算机、卸载和重新安装驱动程序。 我想不出别的了、因为这款产品的 EVM 出货量已经好几年了、而且非常稳定。  

    GUI 基于节点 js。 它为操作创建本地 Web 服务器。 您的计算机中的防火墙设置可能会阻止 IP 数据包通信。 您是否可以在其他计算机上尝试此 EVM? 即使您没有连接电机和 VM 电机电源、而只是通过 USB 将 EVM 连接到计算机、GUI 也应该能够连接。

    您还可以尝试 GUI 的云版本 https://dev.ti.com/gallery/view/MotorDriversBSM/DRV84xx/ver/0.1.4/。推荐使用 Chrome 浏览器。 首次运行时、它会提示您安装  TI Cloud Agent。 它可能还建议您安装浏览器扩展。 之后、您应该能够将 GUI 连接到 EVM。

    我使用 Chrome 和 Firefox 浏览器尝试了此 GUI 的云版本、以及在我的 Windows 11 pro 笔记本电脑上尝试了本地桌面独立版本。 在所有这些测试用例中、它都能按预期工作。  

    您过去是否在该计算机上成功使用过任何其他带有 TI GUI 的 TI 步进电机 EVM?  

    谢谢你。

    此致、Murugavel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    过去、我使用 MCT8329A EVM 来构建 BLDC 系统。 当时我正在使用另一台装有 Windows 10的 PC。 当我使用该 PC 连接时、我能够连接到 FTDI 而没有任何问题。 我认为问题在于新 PC。

    如果用户使用 TI 的 MSP430很难处理、那么现在该信号直接提供给 DRV8434、并且步进脉冲电机正常运转。

    e2e.ti.com/.../IMG_5F00_0853.MOV

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Okamoto-San、

    我们已经看到一些计算机保护设置会影响到 EVM 的 GUI 连接、并且很遗憾它不可用。 没有 IT 专家的帮助、就很难调试根本原因。 我很高兴您能够通过为 DRV8434提供直接输入使步进电机正常工作。 我无法看到您发送的附件或图像。 感谢您让我们知道。  

    注意:您可以让 GUI 和 EVM 与使用基于云或独立的不同计算机配合使用、就像我在上一篇文章中提到的那样。  

    此致、Murugavel