This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8889-Q1:步进电机驱动器解决方案

Guru**** 2447550 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8889-Q1, DRV8899-Q1, DRV8805

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1379956/drv8889-q1-stepper-motor-driver-solutions

器件型号:DRV8889-Q1
主题中讨论的其他器件: DRV8899-Q1DRV8805

工具与软件:

团队成员、您好!

我客户的 ZCU 项目中有一款单极步进电机、我们的 DRV8889-Q1和 DRV8899-Q1用于双极步进电机驱动器、因此具有以下问题需要您的支持:

1.是否有 单极步进电机驱动器解决方案? 我在我们的网站上找到了 DRV8805、但没有找到汽车版本。

2.为什么 DRV8805中没有失速检测? 如何在器件未集成时实现此功能?

3. 与低侧驱动器相比、DRV8805似乎没有其他特殊功能来驱动单极步进电机。 您能否介绍一下我们是否可以使用 DRV81xxx 等 LSD 来驱动单极步进电机?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    请给我们另外一天的时间来研究这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    1.如果单极电机是六线版本、则可以像双极步进电机那样进行连接、并使用 DRV8889-Q1驱动。 如果这是五线制版本、则可以使用低侧驱动器来驱动它、就像您在#3中提到的 DRV81xxx-Q1一样、假设电流和电压适合。 [请参阅下面提到的应用手册]

    2.汽车步进电机的失速检测仅在 DRV8889 (A)-Q1中可用。 没有其他选择。 与 BDC 电机不同、只有在集成到驱动器中才能轻松实现步进电机失速检测。 客户可以在不驱动输出的情况下查看 BEMF、但这将是一种复杂的方案。 关于如何使用分立式解决方案实现这一点、我们没有输入。  

    DRV8805具有用于单极步进的内置分度器、因此具有 STEP 和 DIR 接口并支持全驱动、半驱动和波形驱动模式、这是独一无二的。 单极步进的大多数其他驱动器是简单的低侧驱动器、它们需要分度器功能、由外部 MCU 提供支持。  对于单极步进驱动、请参阅此应用手册、 https://www.ti.com/lit/an/sloa312/sloa312.pdf

    此致、Murugavel