This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCT8316A:帮助查找用于 BLDC 的集成电机驱动器

Guru**** 2447620 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8306, MCT8316Z

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1376879/mct8316a-help-finding-a-integrated-motor-driver-for-bldc

器件型号:MCT8316A
主题中讨论的其他器件:DRV8306MCT8316Z

工具与软件:

您好!

我目前正在使用 Maxon EC45扁平(30W)和 A Maxon 驱动器(DEC24-2)。

电流驱动器具有外部 MOSFET、用作输入速度目标、方向和霍尔传感器信号。

该电机的标称电压为12v、堵转电流为10A。

在我的应用(我们希望使用电机每分钟压缩一次弹簧、以便负载发生变化)中、具有电流限制功能的速度控制器可以正常工作。 因此不需要超过5A。 电机和驱动器的持续电流超出范围、但这是间歇 模式、电机和驱动器将有时间冷却。

我看到 TI 在 MCT 系列中推出这款出色的集成式 FET 驱动器、可简化下一个电路板的设计。

但是、我担心驱动器的8A 峰值限制不足以满足电机的堵转电流要求。 特别是在启动阶段。 我不会将电机置于失速状态。

您能告诉我驱动程序是否是配置的解决方案吗?

如果还没有、我看到了 DRV8306、它需要霍尔传感器和外部 FET。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicolas、

    感谢您分享详细信息、我将在本周结束前回复该主题

    谢谢、此致、

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicolas、

    根据电机的数据表、即使失速扭矩被称为10A、最大额定电流也约为2A

    基于霍尔传感器的 MCT8316Z (峰值为8A)适用于此电机。

    是否需要保持相同的扭矩(压缩弹簧和锁?)

    谢谢、此致、

    Venkatadri S.