This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8161EVM:DRV8161EVM + LAUNCHXL-F280025C

Guru**** 2445440 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F280025C, DRV8161EVM, C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1379162/drv8161evm-drv8161evm-launchxl-f280025c

器件型号:DRV8161EVM
主题中讨论的其他器件: LAUNCHXL-F280025CC2000WARE-MOTORCONTROL-SDKC2000WARE

工具与软件:

你(们)好、

  我当时正在寻找一种 PMSM 电机控制解决方案、它具有基于霍尔传感器(60°)反馈的 FOC 电机控制开发板、可快速验证48V 50A IPM 电机。

    1. 是否有支持   连接 DRV8161EVM + LAUNCHXL-F280025C 的库?

    2.是否可以 组合 DRV8161EVM 和任何其他 LaunchPad 来提供所需的解决方案?

     LAUNCHXL-F280025C MCU 是否支持基于霍尔传感器的六步正弦换向?

    LAUNCHXL-F280025C 是否支持 具有 有传感器速度或基于位置 反馈的位置场定向控制的 C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK:旋转变压器、增量和绝对编码器以及霍尔传感器?

谢谢!

Manoj M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Manoj、

    感谢您的提问。 我的目标是在一周结束前提供反馈。

    此致!

    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akshay、

    正在等待您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Manoj、

    我把您引向 C2000团队以寻求支持。 BLDC 团队当前的解决方案使用 Launch XL F280049C launchpad 并具有含传感器梯形换向。

    此致!

    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akshay、

    您能否为基于霍尔传感器的 FOC 建议 LaunchPad 和开发板组合?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Manoj M:

    您可以先观看通用电机实验。 查找下面具有不同软件项目和文档的目录(\doc 文件夹)。

    C:\ti\c2000\C2000 Ware_Motor SDK_5_02_00_00\solutions\universal_motorcontrol_lab

     不同的 C2000器件支持 DRV8161EVM。 提供用于速度控制的有传感器和无传感器算法、但不提供位置控制。 还有其他实现位置控制和各种其他位置传感器/编码器的示例解决方案。

    此致!

    Kevin