This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8803:TLE7242-2G 更换

Guru**** 2445440 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV3946-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1378948/drv8803-tle7242-2g-replacement

主题中讨论的其他器件:DRV3946-Q1

工具与软件:

德语:

我们是否有  TLE7242-2G 等汽车器件 (4通道固定频率恒流控制 IC)、客户需要恒流。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    请给我留出一天的时间来学习此器件并向您推荐一些东西。

    此致、
    Karan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Haiwen、

    感谢您问这个问题。

    我们提供具有集成电流控制功能的双通道螺线管驱动器 DRV3946-Q1。 请告诉我这对应用是否有用。

    谢谢!

    Ibinu