This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV110:DRV110 -在预热期间保持时间增加

Guru**** 2445440 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1380272/drv110-drv110---keep-time-increase-during-warm-up

器件型号:DRV110

工具与软件:

您好!

我使用 DRV110驱动螺线管、峰值电流为5A、保持电流为2A。 测量的电流是正确的、但保持时间有问题。 当部件处于冷态、在室温下时、保持时间比预期的时间要短得多、使用一到两分钟后、时间就会增加并稳定下来。 我已经注意到、当部件处于冷态时、保持电流要大得多。

这是一个已知问题吗? 我多次更换了 DRV110本身以及几乎所有器件、但都没有成功。

感谢您的帮助、因为我一直在处理这个问题。

原理图:

e2e.ti.com/.../PRB735E20_5F00_24VDC1-Ind-b.pdf

测量结果:

e2e.ti.com/.../mesures_5F00_27062024A.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Michael、对于延误深表歉意。 感谢您提供组织有序的 PDF 文件!  

    可以监控 C5的电压吗?  根据电源电流的不同、如此大的电容器可能需要较长的时间才能充电、这可能是产生这种影响的原因。 也许还可以尝试测试、让电路保持上电一两分钟、然后再打开 DRV110、以查看这是否会影响电路。  

    我们 需要考虑电容器在温度范围内的降额情况、因为保持时间直接基于 cKEEP 电容器和电压达到100mV 所需的时间。  根据我的 Google 研究、对于铝电解电容器、电容会随着温度的升高而增加、在整个温度范围内增加多达40%。  不过、这并不能解释从150ms 到600ms、如果保持电容器的温度仍然与开始时相同、那么就无法正常工作、如果只有 DRV110正在预热、很可能就是这种情况。  

    您是否有热像仪可用于监控器件温度的每次保持时间?  

    电磁阀是否也在这些测试中预热?   

    此致!

    Jacob