This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8243-Q1:关断状态诊断问题

Guru**** 2445950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1379898/drv8243-q1-off-state-diagnostics-problem

器件型号:DRV8243-Q1

工具与软件:

嗨、团队:

我的客户测试了关断状态诊断、发现结果与任何状态都不匹配。

nSLEEP = 1 DRVOFF = 1

蓝色:OUT2

绿色:Out1

黄色:IN1

红色:IN2

结果:

IN1

IN2

输出1

OUT2

1.

1.

0V

4.9V

1.

0

350mV

0V

0

1.

350mV

0V

0

0

0V

350mV

您能告诉我他们下一步应该测试什么吗?

此致、

Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。 让我在24小时内给您反馈。

    此致

    森田信也

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    关断状态诊断应使用 nFAULT 引脚或 OLP_CMP 输出来判断结果。

    MODE 也很重要。 使用哪种模式? 如果是独立模式、则 DIAG 引脚或 S_DIAG 也很重要。

     

    1) 1)谁是客户和应用程序?

    2)客户正在使用哪个型号?

    3)客户使用哪种模式(PWM、独立等)?

    4)客户连接的负载如何? H 桥? 低侧驱动、高侧驱动。 如果有原理图、我可以进行检查。

    此致

    森田信也

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的信也:

    现在、它们可以修复关断状态诊断问题。

    他们现在遇到另一个问题:

    这些命令会设置 nSLEEP = DRVOFF = 1、IN1 = IN2 = 0。 它们在 OUT1和 OUT2引脚上看到350mV。 表中显示 OUT1&OUT2应为 Hi-Z 模式。 然后、通过下拉电阻将 OUT1&OUT2连接到 GND、发现350mV 电压仍然存在。

    您还可以在上图中看到350mV 波形。

    他们想知道该350mV 电压为什么存在。 他们希望它为0、否则它会影响其 ADC 诊断。

    或者它无法关闭、因为它由内部模块供电?

    [报价 userid="36147" url="~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1379898/drv8243-q1-off-state-diagnostics-problem/5278010 #5278010"]

    1) 1)谁是客户和应用程序?

    2)客户正在使用哪个型号?

    3)客户使用哪种模式(PWM、独立等)?

    4)客户连接的负载如何? H 桥? 低侧驱动、高侧驱动。 如果有原理图、我可以进行检查。

    [报价]

    1.客户: YFTECH ;应用:区域控制;

    2.您是指 SPI 还是 GPIO 版本? SPI;

    3. PWM;  

    4. H 桥。

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的信也:

    请检查下面的原理图。

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    感谢您的反馈。  

    下次处理不同问题时、您能否发布新帖子?

    350mV 应来自 DRV 之外。 我建议拆下两个电阻器、以断开其外部电路。 并移除电机负载。

    如果在上述之后350mV 仍然存在、请生成新帖子。

    谢谢!

    此致

    森田信也