This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8701EVM:DRV8701EVM

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1381200/drv8701evm-drv8701evm

器件型号:DRV8701EVM

工具与软件:

我曾看到过许多 文章/博客文章"停止电机 VM 泵送的艺术"的引用、但文章的链接损坏了。 你能告诉我如何才能得到这篇文章吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Michael、

    是的、很遗憾、旧链路在没有警告的情况下断开。  我正在努力重新发布它的正确,但它可能需要一个星期才能得到它。  

    同时、请参见随附的 PDF

    e2e.ti.com/.../The-art-of-stopping-a-motor.pdf 

    此致!

    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Jacob 的快速响应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题!

    好奇、您的项目的峰值和连续电流是多少?  我们最近发布的器件 DRV8262 DRV8245-Q1  是集成式驱动器(无外部 FET)、可自行驱动相当大的电流。  

    此致!

    Jacob