This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8834:TI 是否像 TMC6200一样具有相电流检测功能?

Guru**** 2445960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1380184/drv8834-does-ti-have-phase-current-detect-frature-like-tmc6200

器件型号:DRV8834

工具与软件:

嗨、团队:

TI 是否具有 TMC6200等相电流检测功能?

您能告诉我使用低侧电流检测或相电流有什么好处吗? 哪种方式更受欢迎? 谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    TI 是否具有与 TMC6200类似的相电流检测功能?

    您是否指的是过流检测功能?

    [quote userid="454257" url="~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1380184/drv8834-does-ti-have-phase-current-detect-frature-like-tmc6200能否告诉我使用低侧电流检测或相电流有什么好处?

    低侧电流优势:常用于低功耗应用。

    • 可以监测电机电流、而无需昂贵的电流传感器。
    • 检测电机失速或过流情况。
    • 测量电机效率和性能。
    • 可用于实现过流保护

    相电流检测:通常用于较高功率的应用

    • 精确监测每个相位内的电机电流。
    • 减少对外部电流传感器的需求。
    • 检测相位平衡和电机故障。  
    [quote userid="454257" url="~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1380184/drv8834-does-ti-have-phase-current-detect-frature-like-tmc6200通过哪种方式更受欢迎?

    相位检测更为常用、因为它准确度高且用途广泛。


    此致!

    Ahyiyah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、团队:

    客户希望使用相电流检测方法进行设计。 TI 有这样的吗? 谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jimmy、

    我相信此功能特定于 BLDC 电机、让我将此问题分配到他们的产品线。  我想我们可以-类似于这一部分的: https://www.ti.com/product/DRV8334 

    此致!

    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jimmy、

    我们在驱动器中使用低侧电流检测放大器。 如果您的应用有此要求、可以添加同相电流检测。 但我们没有内置内联 CSA 的解决方案。

    此致!
    Akshay