This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8315EVM:有关带 Motor Studio GUI 的 MCF8315C EVM 的问题

Guru**** 2445440 points
Other Parts Discussed in Thread: MCF8315C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1380735/mcf8315evm-questions-about-mcf8315c-evm-with-motor-studio-gui

器件型号:MCF8315EVM
主题中讨论的其他器件:MCF8315C

工具与软件:

大家好、团队成员:

我们正在使用 Motor Studio GUI 评估 MCF8315C EVM、在运行 GUI 后、该 EVM 需要加载默认值文件、但我们未找到。 您能帮助说明默认配置值文件的位置吗?

我们单击了、但未显示 Preset 选项:

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jacky、

    我们有两种可用于 MCF8315C 的默认配置:

    e2e.ti.com/.../MCF8315C_5F00_Appliance_5F00_10to20W_5F00_Ceiling_5F00_Pedestal-Fan_5F005F00_Spd100to1000Hz.json e2e.ti.com/.../MCF8315C_5F00_DeskTopFan_5F00_15W.json

    请使用 最接近您的应用程序或应用程序功率级别的文件。

    此致、

    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua:

    我们已尝试默认参数、但它将始终报告以下错误、即使我们已尝试按照调优指南调整设置、但它不起作用。 您能帮助指导我们如何调节客户的此电机吗?

    错误屏幕截图:

    客户的电机规格:

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jacky、

    如果按照 MCF8315A 调优指南中的说明操作 对解决此故障没有帮助、我建议禁用 MPET_IPD_SELECT 并增加 IPD_CURR_THR、直到不再报告故障。 在此调试过程中、我建议在 Motor Studio 中使用 MPET 页面。 使用此页面只会运行一次 MPET、而不会像快速旋转 MPET 按钮那样强制它继续重试。

    将 BEMF、KP 和 KI 填充在右侧、并仅将电阻和电感开关(右下角)置于打开位置、只会测量电阻和电感。 一旦 MPET 测量 R 和 L、仅启用 BEMF 开关并再次运行 MPET。 一旦能够测量 BEMF、对速度增益重复此开关启用。

    如果即使 IPD_CURR_THR 设置为接近电机额定最大相电流、仍会报告故障、则 需要手动输入 MPET 无法测量的值。 该值可来自数据表、也可 使用 MCF8315A 调优指南中的说明进行手动测量

    此致、

    约书亚