This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8873:nSLEEP

Guru**** 2445440 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8873

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1381730/drv8873-nsleep

器件型号:DRV8873

工具与软件:

大家好、团队成员:

最小查看 DRV8873 nSLEEP VIH 在数据表中、它列出了其他数字 IO 引脚(标有1.6V)、但也有自己的部分、标有2.7V。 哪一个是正确的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alex、

    nSleep 引脚上的 VIH、MIN 值为2.7V。

    此致!

    Ahyiyah