This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8315C:MCF8315C GUI 问题

Guru**** 2446940 points
Other Parts Discussed in Thread: MCF8315C, MCF8315EVM, MCF8315A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1382234/mcf8315c-mcf8315c-gui-question

器件型号:MCF8315C
主题中讨论的其他器件: MCF8315EVM

工具与软件:

大家好、团队成员:

我想知道 MCF8315C EVM 是否只能使用 Motor Studio GUI、而无法使用此旧 GUI? https://dev.ti.com/gallery/info/BLDC/MCF8315A_GUI/

我可以使用 MCF8315C 链接到旧 GUI、但我无法控制它、也无法使用指向此 EVM 的 Motor Studio GUI 链接。 (但也许我的电机工作室设置有一些问题在这里)、您可以告诉我任何评论!

谢谢

简森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    简森、您好!

    MCF8315EVM 经过预编程、可与 Motor Studio 配合使用。 如果您愿意、可以按照以下 E2E 常见问题解答中的说明对 EVM 进行重新编程、以与旧 GUI 配合使用: https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1281363/faq-motor-studio-gui---evm-firmware-compatibility 

    对于将 EVM 连接到 Motor Studio、您是否可以从以下链接下载并安装 FTDI VCP 驱动程序: https://ftdichip.com/drivers/vcp-drivers/?此外、如果您尚未使用1.18版本的 Motor Studio、请 从 TI.com 下载最新版本的 Motor Studio

    此致、

    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua:

     感谢大家在此发表评论、  

     我进行检查时、MCF8315C EVM 会在开始时点亮 D7。  但它可以与 MCF8315A_GUI 连接 、但不能操作任何寄存器。

     而在没有任何变化的情况下,我们连接到 Motor Studio,它无法在没有反馈的情况下识别和处理,这是怪异的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen:

    您是否可以多解释一下与 Motor Studio 的连接、以便我更好地了解该问题? 所提供的哪些反馈允许 Motor Studio 识别 MCF8315C?

    由于 D7亮起、EVM 上 MCU 中的固件无法正确处理 MCF8315A_GUI 发送的命令  、但 GUI 仍将识别已连接 EVM。 因此、GUI 显示 EVM 已连接但无法对 MCF8315C 进行编程。

    此致、

    约书亚