This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV3245E-Q1:有关 DRV3245 (PWM 模式)的查询

Guru**** 2445440 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1377794/drv3245e-q1-inquiry-regarding-drv3245-pwm-mode

器件型号:DRV3245E-Q1

工具与软件:

您好、TI 专家

客户在电机驱动器开发过程中提出了疑问。

以便在 DRV3245的基础上使用3 PWM 模式进行开发。

但是、如下图所示、在3 PWM 模式下不会出现 GHx 和 GLx 都为低电平的情况。

q1)、我们如何将 GHx 和 GLx 设为低电平?

请检查。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Grady:

    感谢您联系我们! 3 PWM 模式适用于 FOC 等应用、在这些应用中、高侧打开或低侧打开。 驱动器负责处理死区时间。 因此、在3 PWM 模式下、此模式不提供关闭单个半桥的功能。 如果您希望关闭所有 FET、客户可以使用 DRVOFF 来实现。 如果客户需要单独控制每个半桥并能够将各个半桥置于 Hi-Z 模式、则客户需要使用6 PWM 模式。

    此致、

    Anthony Lodi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony

    感谢您的答复。

    我是否可以提供您的电子邮件地址以供将来进一步提问和回答?

    (客户已签订 TI_NDA。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Grady:

    对于保密协议涵盖的项目、我们更希望与客户的 TI 代表协商。 我将通过 PM 提供我的电子邮件、以便与您一起确定客户的 TI 代表是谁。

    此致、

    Anthony Lodi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony

    通过邮件,我们要求客户信息和负责未来技术咨询的工程师的电子邮件地址。
    我还没有收到回复、请检查。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Grady、很抱歉耽误您的时间。 我正在等待团队的回复以确认正确的联系人、然后我可以提供。  

    此致、

    Anthony Lodi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Grady:

    我通过 PM 发送了联系信息、如果您有任何问题、请告诉我。

    此致、

    Anthony Lodi