This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8805:5相步进电机驱动器

Guru**** 2445440 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1382559/drv8805-5-phase-stepper-motor-driver

器件型号:DRV8805

工具与软件:

您好、E2E 专家、

你好。

TI 的电机驱动器系列是否有五相步进电机驱动器芯片和脉冲控制类型?

此致、

CSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    五相步进电机是一类特殊的步进电机、通常需要通过具有特定顺序的5个半桥驱动器级来激励5个线圈。 用户可以使用我们的半桥驱动器并使用外部控制器生成所需序列、谨慎地构建一个。

    我们没有用于此类步进电机的完全集成式 STEP 和 DIR 接口驱动器。 大多数集成的步进驱动器都具有集成分度器 STEP 和 DIR 接口、支持两相双极步进电机。

    此致、Murugavel