This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8706S-Q1EVM:清除锁存器

Guru**** 2447000 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8106-Q1, DRV8706-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1381893/drv8706s-q1evm-clearing-latch

器件型号:DRV8706S-Q1EVM
主题中讨论的其他器件:DRV8706-Q1、DRV8106-Q1

工具与软件:

团队成员、您好!

只是想确认一下。

对于 DRV8706-Q1和 DRV8106-Q1 SPI 型号器件、要清除故障事件引起的锁存、只需发送 CLR_FLT 即可。

 

此致、

平田

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hirata-San、

    是、这对于 SPI 型号器件是正确的。 在内部完成清除故障后、该位将自动复位为0。  

    此致、Murugavel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Murugavel-San、

    感谢您快速回答。 我明白了。

    感谢您的支持。

    此致、

    平田