This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8243-Q1:请查看原理图

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8243S-Q1LEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1381862/drv8243-q1-please-review-the-schematic

器件型号:DRV8243-Q1

工具与软件:

尊敬的 TI 专家:

我的客户使用 DRV8243HQDGQRQ1绘制了他们的第一个原理图。 您能回顾一下该原理图吗?

我的客户根据硬件型号绘制了它。

此致、

蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的专家:

    下面是我的客户提出的更多问题;

    1.您能否指导我根据 HW 型号原理图了解上拉/下拉电阻器的相关信息?

    (ITRIP、MODE、SR、DIAG、DRVOFF、 nSLEEP、PH/IN2、EN/IN1、nFAULT)

    2.如果使用470欧姆的 IPROPI 下拉电阻和4A 的电机电流消耗、您能否猜测内部 ADC 电压的电压值?

    或者、您可以指导我了解这种情况的形式。

    此致、

    蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Chase:

    一个大问题- CE10和 CE11在24V 电源下的额定电压仅为25V -这不起作用、任何微小的电压变化都会导致电容器烧毁。  额定电压应至少比电源电压高25%至30%、因此此处至少为32V。  

    它们的负载只是一个电机吗?  它们可能在 OUT1/OUT2和电机之间不需要任何器件-共模扼流圈和电感器可能会被移除、而只有在 EMI 成为问题时才可能需要其他电容器。 或许可以将它们保留在其中、但可能希望通知他们、这样可能不需要。  

    [报价 userid="464516" url="~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1381862/drv8243-q1-please-review-the-schematic/5281364 #5281364"]

    1.您能否指导我根据 HW 型号原理图了解上拉/下拉电阻器的相关信息?

    (ITRIP、MODE、SR、DIAG、DRVOFF、 nSLEEP、PH/IN2、EN/IN1、nFAULT)

    [报价]

    对于上拉/下拉电阻器、数据表将会提供比我所能提供的更好的说明。  Typicallythey are 1KΩ- 10 kΩ。  数据表中将介绍配置。 我看到他们使用的是4.7K、这很好。  

    2. 您能否猜测在470欧姆 IPROPI 下拉电阻和4A 电机电流消耗的情况下应用于内部 ADC 电压的电压值?

    IPROPI = 4A/3075A/A = 0.0013008A。  V= IR 为我们提供 V = 470Ω* 0.0013008A = 0.611V  

    别忘了、他们需要能够发送20us nSLEEP 复位脉冲来唤醒器件:  https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1181970/faq-drv8243-44-45-q1-20-40us-nsleep-pulse-input-requirement-for-h-variant 

    有关 PCB 布局的建议、您可以通过 EVM 页面上的硬件文件下载 EVM 原理图和 PCB 布局。  由于采用 HTSSOP 封装、因此  PCB 布局使用 DRV8243S-Q1LEVM (引线式)、而 DRV8243H-Q1EVM 用于简化原理图。  

    此致!

    Jacob

    此致!

    Jacob