This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8889-Q1EVM:安装后 GUI 无法执行...

Guru**** 2445440 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8889-Q1EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1383054/drv8889-q1evm-the-gui-cannot-execute-after-install

器件型号:DRV8889-Q1EVM

工具与软件:

尊敬的 SIRs:

我的客户反馈、DRV8889 EVM GUI 在安装后无法执行。

他安装的是从 TI 网站获得的最新版本。

系统为 Win 8.1K 和 Win10 64位、GUI 版本为 v1.1.7

请提供帮助。

谢谢。