This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8718-Q1:半桥控制模式的离线短路和开路负载检测真值表

Guru**** 2445440 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1382483/drv8718-q1-offline-short-circuit-and-open-load-detection-truth-table-of-half-bridge-control-mode

器件型号:DRV8718-Q1

工具与软件:

嗨、团队:

半桥离线短路和开路负载检测的真值表是什么? 我知道它应该与全桥检查的真值表不同。

希望收到您的回复、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的提问。 将在24小时内回复您。

    此致

    森田信也

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。 对于半桥用例、可以是"用于低侧负载的高侧驱动器"或"用于高侧负载的低侧驱动器"。

    请参阅高侧驱动器案例的随附文件。

    方式相同、但效果相反。 它很简单、因此我们不生成幻灯片。

    e2e.ti.com/.../2604.DRV87xx_2D00_Q1_5F00_Offline_5F00_Highside_5F00_rev2.pdf

    此致

    森田信也