请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8316C-Q1 主题中讨论的其他器件: DRV8332-HT
工具与软件:
大家好、 DRV8316C-Q1是否适合用于峰值相位电压为35.4V 的28V 总线?
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
大家好、 DRV8316C-Q1是否适合用于峰值相位电压为35.4V 的28V 总线?
谢谢
嘿、Philip、
DRV8316C-Q1的推荐额定工作 VM 电压为35V。 且绝对最大额定值为40V。
35.4V 将在技术上超出建议电压范围。 这会是问题吗? 如果是这种情况、我们可以推荐其他驱动程序。
https://www.ti.com/motor-drivers/brushless-dc-bldc-drivers/overview.html
此致!
Akshay