This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV120:高容量继电器驱动、PWM、限流和宽电源电压(8至30V)

Guru**** 2446050 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1383433/drv120-high-capacity-relay-drive-pwm-current-limiting-and-wide-vsupply-8-up-to-30v

器件型号:DRV120

我的任务是对电源板进行返工、其中"电源"直流电源(8到30V)由"Panasonic ALFG2PF09"继电器(33A、线圈:9V x 58欧姆)切换。

继电器由低侧电磁阀/继电器驱动器("AMS-OSRAM AS1720B-ATDT"或"Panasonic IC3PWM")切换、具有启动和保持曲线、PWM 切换(约60%占空比)和100 mA 限流功能。


很遗憾、这些 IC 比较长、尚未找到可以满足所有这些特性的替代产品、所以我要问这个问题。
DRV120等仿真器是我能得到的最接近的、但最高 Vin = 27V……

TI 的产品系列中是否有关于替换此类 IC (即使不具有引脚兼容性)的任何建议?

或许仍使用此继电器的类似解决方案?

还是可能使用某种固态器件(例如 MOSFET 开关、理想二极管等)的不同解决方案?


下面是此电路块的一个片段:

当 Vin <~ 8V 时、具有齐纳和 MOSFET 的电路会阻止继电器工作。
引脚"IE"和 IH 设置"启动"和"保持"电流。
CON1是一个面板翘板开关。