请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8353 工具与软件:
您好!
我的客户使用的是 DRV8353SR。
- 引脚13为0V (GND)
- 引脚14的最大电压为66V
根据 IPC2221、这会产生100V 级差异、并且引脚13和14之间需要0.5mm 的爬电距离。
该器件的引脚间距为0.5mm、但布局尺寸当然小于引脚间距。 其尺寸为0.21mm、远小于要求的0.5mm
我缺少什么或他们有问题吗?
在这方面、我们的器件符合哪些标准?
IPC2221是否过于严格?
它们在 INA241A2-Q1上具有类似的问题。
此致