This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8316AEVM:连接 MCF8316AEVM 电路板时出现问题

Guru**** 2445440 points
Other Parts Discussed in Thread: MOTORSTUDIO, MCF8316AEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1382630/mcf8316aevm-problem-to-connect-a-mcf8316aevm-board

器件型号:MCF8316AEVM
主题中讨论的其他器件:MOTORSTUDIO

工具与软件:

你(们)好、

我们在将 MCF8316AEVM 评估板与 GUI 或 Motorstudio 软件连接起来时遇到了大问题。

我可以将 USB 设置为串行通信、但他无法连接电路板...

Motorstudio:

在哪里可以找到我的问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    • 您使用的是哪个版本的 Motor Studio?
    • 您能否确认在插入 USB 时 LED D7是否亮起?
    • 如果是、还请帮助检查该器件是否显示在 Windows 设备管理器中:

    如果以上内容正确、您能否尝试关闭 Motor Studio GUI 并将 USB 插入到计算机上的其他端口?

    此致、
    Eric C.