This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOST-DRV8711:BOOST-DRV8711电路板存在问题

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: BOOST-DRV8711, DRV8711

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1380374/boost-drv8711-issue-with-boost-drv8711-board

器件型号:BOOST-DRV8711
主题中讨论的其他器件: DRV8711

工具与软件:

您好!

我们的一位客户遇到了电路板上的 BOOST-DRV8711问题。

 e2e.ti.com/.../WhatsApp-Video-2024_2D00_06_2D00_26-at-12.05.03-PM.mp4

在我们的说明中、我与大家联系有关 DRV8711 Booster 板方面遇到的一个技术问题。

根据提供的指令、我已经成功配置 MSP430、将步进脉冲发送到 DRV8711。 但是、我遇到了 DRV8711的 FET 脉冲传输问题。 尽管遵循了为器件之间的通信指定的指令、但 DRV8711似乎没有发送预期的 FET 脉冲。

如需纠正此问题、请协助您排除和解决 MSP430和 DRV8711之间的通信问题。 非常感谢您提供任何指导或替代步骤。  请查看随附的视频、了解更多说明。

https://www.kapwing.com/videos/667d4236aba8cd6f55679c01。视频链接。

 请检查并执行必要的操作。

谢谢、此致、

制造至实验室

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否确保 SLEEPn 引脚为高电平以启用器件?

    VM 引脚上是否通电?

    此致!

    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您能为我们查询一下吗?

    我们检查 SLEEP 引脚是否为高电平且 VM 引脚上电但无法正常工作、请发送您的任何工作代码、然后我们检查。

    谢谢、此致、

    制造至实验室

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请遵循 https://www.ti.com/lit/ug/slvu967a/slvu967a.pdf 上用户指南中的说明。您是否已安装使用 BOOST-DRV8711硬件所需的软件和 GUI?   

    必要的软件和代码可从以下网站下载 :https://www.ti.com/tool/BOOST-DRV8711。 此代码和 GUI 已经过测试并证明可正常工作。  BOOST-DRV8711硬件不会提供输出驱动、除非按照用户指南中所述通过 GUI 启用和控制该驱动。    

    另请在 E2E 论坛(或通过 Google 搜索)中搜索"BOST-DRV8711"。 所有这些都可为 BOOST-DRV8711提供支持。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    客户说、他正在 按照数据表测试完成情况、更新不起作用。

    谢谢、此致、

    制造至实验室

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请描述"不工作"。  电机驱动器上没有输出吗? 输出是否存在但不足以使电机旋转?

    如果他们在空载或较小负载的情况下尝试该功能、会出现什么情况?  

    nSLEEP 是否为高电平以便启用输出?  

    这可能是器件设置问题、而不是 MSP430问题。   

    此致!

    Jacob