工具与软件:
你好。
我们希望驱动多个步进电机中的一个、每个电机 具有 单独的 DRV 芯片。 一次只需要驱动一个电机。 其他电池可以断电。 为了节省 MCU 引脚、驱动器的 DIR、STEP、VREF 和 nFAULT 连接在一起。

相关数据表: 具有集成电流感应、1/256微步进、STEP/DIR 接口和智能调优技术的 DRV8424/25步进驱动器数据表(修订版 C)(TI.com)
是否最好通过使能引脚或 nSLEEP 引脚进行多路复用? 基本问题:
- 当 nSLEEP=1 (所有 IC)且 ENABLE = 1时、一个 IC 为1、其余的为0时:对于 ENABLE=0时、分度器是否仍会受到 STEP/DIR 的影响? 表7-11 列出了逻辑处于激活状态、输出被禁用。 因此我假设他们会默默地计数。
- 当一个 IC 的 nSLEEP = 1、其余的为0、ENABLE = 1 (所有 IC)时:分度器是否复位? 我会假设是这样、因为 DVDD 已关闭。
过去我曾问过类似的问题:
- 多路复用、睡眠模式输入: https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1025022/drv8212-multiplexing-multiple-ics-using-common-pwm-outputs
- 使用 PWM、 ENABLEM 和 SPI 接口进行多路 复用:DRV8323:具有集成电流检测放大器的多路复用栅极驱动器-电机驱动器论坛-电机驱动器- TI E2E 支持论坛
- 睡眠复位寄存器: DRV8821:如何在电机两个电机绕组禁用后保持步进分度器-电机驱动器论坛-电机驱动器- TI E2E 支持论坛
非常感谢。