This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8262:验证报告

Guru**** 2445440 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1384309/drv8262-validation-report

器件型号:DRV8262

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

为了使用 DRV8262DDVR 栅极驱动器控制48V 直流电机、我设计了具有 PWM 选项的电路、并遵循数据表(DRV8262DDVR)中提供的建议。

我能否获得  DRV8262DDVR/DRV8262DDWR 的器件验证报告

此致

Raja A R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raja、

    数据表中提供了使用 DRV8262DDVR/DDWR (集成双路全桥驱动器-请勿参阅这并非 MOSFET 栅极驱动器器件)进行设计所需的所有信息。 数据表中介绍了 PH/EN 和 PWM 桥驱动模式及其控制逻辑。 没有其他与器件相关的内部文档可供外部使用。

    请告诉我们您遇到了什么问题、以便我们帮助解决这些问题。 谢谢你。

    此致、Murugavel