This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8711:DRV8711DCP 放大器;DRV8711DCPR

Guru**** 2445440 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1383490/drv8711-drv8711dcp-drv8711dcpr

器件型号:DRV8711

工具与软件:

以下器件 DRV8711DCP 与 DRV8711DCPR 之间有何区别。

什么表示 R?

这种封装差异吗? 如果是、请分享证据文档

请澄清

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Shan、

    DCP 是 TI 正在逐步淘汰的管道封装数量。 DCPR 是卷带包装(卷带)(R 表示卷)

    它是 DCP 与 DCPR 中的同一器件。  只是不同的是,如果您收到您的部件3英尺塑料管或纸卷

    此致!

    Jacob  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢